This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 EK-TM4C1294XL 制作栅格图形 LCD 项目

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025520/tm4c1294ncpdt-making-a-raster-graphic-lcd-project-with-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT

我正在尝试使用 TM4C1294NCPDT 进行光栅图形 LCD 设计。  有可能吗?

TivaWare 外设驱动程序库用户指南对此进行了介绍、但尚不清楚 LCD 示例是否适用于 TM4C1294NCPDT。

我对此有疑问、因为 Tiva TM4C1294NCPDT 微控制 器数据表  中没有提到 LCD 外设。

还有一个名为 TM4C129X 的器件。   LCD 设计似乎可以 在该器件上实现。 但 根据数据表、这种封装采用 BGA 封装。 。 我正在寻找一个能够支持光栅图形 LCD 设计的128引脚 TQFP 封装。  有 这样的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1294没有 LCD 模块。 除了 LCD 外设存在寄存器这一位置、它的数据表中没有提到 LCD。 该寄存器读回为零、表示不存在模块。

    129X 确实具有 LCD 模块、但正如您所注意到的、它仅在 BGA 中可用。 LCD 接口需要很多引脚!

    也就是说、您可以在通用模式下使用1232的 EPI (外设模块)来驱动光栅 LCD。 当然、您必须编写驱动程序、以便图形库可以通过此界面与显示屏进行通信。 它使用大量引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我将尝试实施您关于在 EPI 端口上使用外部 SDRAM 的建议。

    我的主要目的是从两个 SPI 从器件获得大约100字节的数据、并在 HDMI 显示屏上以表格和图形的形式显示数据。 更新速率非常慢、如1秒。

    所需的分辨率为1024x768。 颜色数限制为 256,因此所需的引脚用于数据(最多16个引脚)以及 vsync、HSYNC 和像素时钟。 实现此目标后、我将使用 HDMI 电流器 IC (用于 BeagleBone Black)获取 HDMI 输出。

    目前、我们使用 BBB 来实现这一目标。 设计我们自己的 PCB 以降低成本并消除 BBB 的想法。

    欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢 Andy 的投入。 您感兴趣的显示是否还支持 SPI 接口? 您可能还需要考虑 SPI 接口。

     简单的计算建议您需要将1024 * 768 * 8 / 8 = 786kB 的数据移动到显示器、假设支持256色、即每像素8位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    显示屏 只有 HDMI 输入。 因此、SPI 接口可能不是选项。 感谢您的想法。 我们将来可以使用它。

    不妨想一想,使用 TM4C1294NCPDT 甚至 TM4C129X 尝试 HDMI 似乎是一项麻烦的工作。  

    Raspberry PI Zero 似乎是一个选项。 它的组件比 BBB 少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动 HDMI 显示屏需要 HDMI 驱动器、我认为这是一种自动操作。