This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:闪存上部和下部存储体

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025836/tm4c129encpdt-flash-upper-and-lower-banks

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我对闪存中的镜像模式有疑问:如果我正确理解了在镜像模式处于活动状态时的手册、最大应用大小为512 KB、因为一半的闪存保留用于运行期间的应用更新、

但是、如果镜像模式未激活、那么整个应用程序的容量可能会高达1024 KB?

感谢您的澄清。

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

     您的理解是正确的。 如果您使用镜像模式、则可以设置两个应用程序映像、一个位于高位512KB、另一个位于低位512KB。 从 CPU 内存地址的角度来看、虽然上部映像物理驻留在闪存的上半部分、但它将被镜像至低512KB。 如果您不使用镜像模式、那么您几乎可以为您的应用提供1MB 的可用空间。