This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在不进行滤波的情况下读取所有接收的 CAN 消息?

Guru**** 2478655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025779/tms570lc4357-how-to-read-all-receiving-can-messages-without-filtering

器件型号:TMS570LC4357

如何在不过滤的情况下读取所有接收的 CAN 消息?

我想读取诸如 0x123456xx (xx -> 00到 ff)的 CAN ID。

如中所示  

   0x12345601

   0x12345602

   0x12345603

   0x12345604

   。

  。

  0x123456ff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 IFX 消息控制寄存器中的 UMASK 位被清零、则滤波器设置将被忽略。

    如果要忽略下一条消息的多个位、则需要设置 UMASK 并清除 IFX 掩码寄存器的掩码字段的相应位。

    例如、要接收消息 ID 为 0x123456xx 的消息

    IFxMSK &= 0xFFFFFF00;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qj Wang、

    使用  IFxMSK &= 0xFFFFFF00时、工作正常。

    非常感谢