您好!
我们在设计中使用 TM4C1294NCPDT。 我们已将 DS18S20Z 与 TM4C1294NCPDT 连接到 GPIO M4 (引脚编号74)。
由于 TM4C1294NCPDT 不支持单线协议、您能告诉我们单线接口是否在 GPIO 上工作。
如果可以、您可以共享同一个1线驱动器吗?
我们对此器件启动测试感到惊讶、并就此请求您的支持。
此致、
Sumathi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在设计中使用 TM4C1294NCPDT。 我们已将 DS18S20Z 与 TM4C1294NCPDT 连接到 GPIO M4 (引脚编号74)。
由于 TM4C1294NCPDT 不支持单线协议、您能告诉我们单线接口是否在 GPIO 上工作。
如果可以、您可以共享同一个1线驱动器吗?
我们对此器件启动测试感到惊讶、并就此请求您的支持。
此致、
Sumathi
您好、Sumathi、
我浏览了我们的资源、找不到任何类似适用于 TM4C 的单线驱动器的资源。 我不能完全确定它是否可以通过 GPIO 完成、但这不是我们最终可以提供的、需要由您开发的东西。
GPIO 面临的挑战将是时序问题、我对协议不太熟悉、因此无法说明这种问题有多大的挑战性、但考虑到软件 SSI/UART 是可行 的、我会倾向于认为软件单线制接口也是可行的。
此致、
Ralph Jacobi
您好、Ralph、
感谢您的支持。
在下面的链接中...它似乎可以正常工作... 读取缓冲区是个问题。。。您可以向 Amit 和 Veikko 核实这个问题。
与 Tiva 进行单线通信(TM4C1294NCPDT)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sumathi
您好、Sumathi、
这是一个非常古老的职位,Veikko 是社区成员,Amit 早已离开 TM4C 的支持,我不能要求他们中的任何一个。 我认为缓冲区只是用户应用程序中有关如何存储数据以及如何意识到初始化缓冲区元素所需的部分内容。
但这对于如何执行这一建议确实令人鼓舞,我建议遵循 Amit 的建议。 读出后、我很有信心可以实现软件1线接口。
此致、
Ralph Jacobi