This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:固定和可编程牵引类型

Guru**** 2752615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024532/rm48l952-fixed-and-programmable-pulltype

器件型号:RM48L952

大家好、

微控制器中的固定拉电流和可编程拉电流类型有何区别?

此外、数据表还提到 Iih 下拉20uA、最小值和最大值分别为5和40uA;当引脚为可编程的下拉类型时、这种变化会产生变化吗?它是否适用于固定的下拉类型(对于单个电阻器)?

谢谢

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可编程的牵引类型意味着您可以通过设置或清除拉类型寄存器来更改拉类型。 固定的牵引类型意味着您无法更改它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我还是有点困惑。

    要获取输入 电流(I/O 引脚),当它是固定的20uA 牵引类型时 ,Iih 的值是多少? 当其可编程20uA  牵引类型为  Iih 的值是多少?

    谢谢

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    具有内部20uA 上拉电阻(固定或可编程)的 I/O 引脚:20uA 为标称值。 上拉电阻将能够提供5uA 至40uA 的电流。 如果您正在寻找可保证为引脚供电的引脚、则需要使用5uA。 我们保证上拉电阻至少可提供5uA。 如果您正在寻找引脚可能提供的最大电流、请使用40uA 电流。 我们保证上拉电阻不会超过40uA。