This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HALCoGen GCM CLK 配置

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024375/tms570lc4357-halcogen-gcm-clk-configure

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

当我使用HALCoGen 去配置TMS570的CLK时,发现我只能配置VCLK3是否导通。μ A

能否为我解释一下CLK Demains 当中各个CLK的含义,以及在当前配置下的状态(是否使用,是否在代码当中配置好了)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HL、

    您应该能够更改 GUI 上的 VCLK3分频器。 VCLK3是一个从 HCLK 分频的时钟、AD 可以是 HCLK/1、/2、.../16。  

    VCLK3是 EMIF、ECAPx、ePWMx、以太网和 eQEP 模块的时钟源。

    您使用的是哪个版本的 HALCoGen? 最新版本为4.07.01。  

    GCLK:R5F CPU 时钟频率

    HCLK:系统时钟频率

    VCLK:主外设时钟频率

    VCLK2: 次级外设时钟频率

    VCLK3: 次级外设时钟频率

    VCLKA1 -初级异步外设时钟频率

    VCLKA2 -次级异步外设时钟频率

    VCLKA4 -次级异步外设时钟频率

    您可以使用默认设置。 VCLK3的默认值为 HCLK/(1+1)= 150/2=75MHz、这是一个有效范围(<110MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说如果我使用默认配置,CPU clock和system 时钟如上图显示的数值对吗?因为我注意到导通框是灰色的,要确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用默认设置。