This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 NHET 开发

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024840/tms570ls3137-about-the-nhet-development

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的团队

你好

我将使用 NHET 函数来收集脉冲信号,并 计算频率

1。 是 NHET 工具免费?

函数计算频率范围,表示 至少可以降低多少频率

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    我们提供 HET IDE 来简化 N2HET 的使用、并 提供诸如复杂断点或内存触发器等高级调试特性、这些特性有助于调试大型应用。 IDE 是免费的。  

    2.关于输入捕捉、请参考数据表: N2HET 的输入时序技术规格。 该表列出了输入信号的最小和最大频率。