This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 CLI 选择多个器件(dlite)

Guru**** 2592150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024924/uniflash-select-betweeen-multiple-devices-with-cli-dslite

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC1350

我有两个 CC1350 LaunchPad、我希望使用 Uniflash CLI (dlite)通过不同的固件进行刷写。 这两个器件都更新了 XDS110固件、并在我运行显示器件脚本时显示。

如果我只连接了一个 LaunchPad、则脚本工作正常。 如果我同时连接了这两个板、它将选择一个任意板。 如何指定它应该连接到哪个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 Uniflash 连接时、您应该能够将 Debug Probe (调试探针)选项设置为"Select by serial number"、然后输入 XDS110的序列号、以便设置仅针对特定 Launchpad 的连接:

    一次连接一个 LaunchPad 并运行 xdsdfu -e 以获取其序列号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 对于 CLI、这意味着为每个器件生成一个 XML 文件、并使用--config 参数为每个电路板选择正确的 XML 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="380327" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024924/uniflash-select-betweeen-multiple-devices-with-cli-dslite/3788542 #3788542")谢谢。 对于 CLI、这意味着为每个设备生成一个 XML 文件、并使用--config 参数为每个板选择正确的 XML 文件。

    是的、没错。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-uniflash_multiple_boards.html#invoking-uniflash