This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 N2HET SCMP 的指令说明

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023992/tms570ls3137-instruction-description-about-n2het-scmp

器件型号:TMS570LS3137

问题1:
文档的执行代码显示、COUT 的生成逻辑是 DF 与所选寄存器进行比较的结果。 但在指令配置选项中没有选择寄存器。 在执行代码中选择哪个寄存器是一个问题。
问题2:
寄存器 B 保存角度值、寄存器 A 保存时间值、数据字段有条件地加载寄存器 A 的指令点说明。 执行代码包括一个用于将时间值与角度值进行比较的部分、其原始代码为‘Register B Value - Angle Inc. <数据字段值’。 这种算法会让我深感困惑、是否有人可以帮助我了解这一过程? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想告诉我您的应用使用 LS3137器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 CCS。