This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:无法编译工程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023763/tm4c129encpdt-not-able-to-compile-project

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGERTM4C1294NCPDT

大家好、

我将使用 CCS 6.1.2、ti RTOS 2.16.1.14和 xdctools 3.32与 SEGGER jlink。

当我尝试破坏我的项目时、我遇到错误  

说明资源路径位置类型
文件连接/segger_j-link_connection.xml 不存在。 包含在文件 C:/workspace/embedded/mqttPhase2Poc/petromo-tgt-wifi/targetConfigs/Tiva TM4C1294NCPDT.CCXML Tiva TM4C1294NCPDT.CCXML /petromo-tgt-wifi/targetConfigs 行0中

尽管我在他们的网站上安装了 SEGGER J-LINK 支持、但它无法正常工作。 让我知道如何解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    您如何更新程序以使用 Seggar J-Link? 如果我了解您采取的步骤、我可以尝试使用自己的 J-Link 进行复制。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我按照这里的步骤-  

    https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/

    按照标题操作  

    我执行了确切的步骤。

    此致

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    谢谢。 我缺少一个连接器来测试这一点、明天需要获取它。 我将在明天自己尝试相同的过程后发布更新。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    我现在看到了这个问题(昨天应该会出现)。 在 Seggar 的网站上:

    为了将 J-Link 与 TI CCS 配合使用 需要 TI CCS 的 v6.1.3。 早期版本可能起作用、但不保证这样做。 请注意、SEGGER  会为 V6.1.3之前的 CCS 版本提供任何支持。

    [引用 userid="419920" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023763/tm4c129encpdt-not-able-to-compile-project ]am 使用 CCS 6.1.2、ti RTOS 2.16.1.14和 xdctools 3.32搭配 SEGGER jlink。[/quot]

    您的 CCS 需要根据 Seggar 进行更新。

    此致、

    Ralph