请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、团队、
我将 XDS110调试探针与 TMS570LC4357控制器搭配使用。 每当我尝试刷写代码时,我都会得到:-
连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、
然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、重新打开电路板电源并/或尝试更可靠的方法
JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)
请参阅下面随附的屏幕截图。 我希望有人能帮助我解决这个问题。