This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:连接到目标时出错

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024141/tms570lc4357-error-connecting-to-the-target

器件型号:TMS570LC4357

大家好、团队、

我将 XDS110调试探针与 TMS570LC4357控制器搭配使用。 每当我尝试刷写代码时,我都会得到:-

连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、
然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、重新打开电路板电源并/或尝试更可靠的方法
JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)


请参阅下面随附的屏幕截图。 我希望有人能帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 TI Launchpad 上使用 XDS110调试器? 您是否会尝试使用较低的 TCK、例如1、0MHz? XDS110 TCK 的默认设置为2.5MHz。