This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:一旦您直接从 ADC RAM 中读取 ADC1和 ADC2组1值、我是否需要复位 ADG1INTFLG 和 ADG2INTFLG?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023752/tms570ls1224-once-you-read-the-adc1-and-adc2-group1-values-directly-from-the-adc-ram-do-i-need-to-reset-adg1intflg-and-adg2intflg

器件型号:TMS570LS1224

我直接从 ADC RAM 读取 ADC1和 ADC2组1值、只能读取第一个值

  每次读取操作后、我写入 ADG1INTFLG = 0x9U、ADG2INTFLG = 0x9U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 ADC 中断(组转换结束 int 或组存储器阈值 int)读取 ADC 结果 RAM、是的、则需要在从存储器读取转换结果后清除中断标志。