This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FEE Number of blocks not getting updated

Guru**** 2470050 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023680/tms570lc4357-fee-number-of-blocks-not-getting-updated

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

费用块是手动创建的。 只要对 HALCOGEN 进行了任何更改、 FEE 块数(TI_FEE 数字块)就会复位为1。 创建的块保持不变。 因此、每次 应手动更新 TI_FEE 数字块、这是不需要的。 您能建议解决此问题吗?

此致、

Ariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ariya、

    在 HALCoGen GUI 中、只能配置16个块。 如果您的项目需要更多块、则需要手动编辑 ti_fee_cfg.h 和 ti_fee_cfg.c 文件。 在 ti_fee_cfg.c 文件中、在下添加块

    /*用户代码开始*/

    /*用户代码结束*/

    FEE 的内部配置[],这样它们不会被 HALCoGen 覆盖。

     每次 HAL 生成文件时、ti_fee_cfg.h 中定义的 TI_FEE 数字块都会被覆盖、每次都应手动修复。