请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
费用块是手动创建的。 只要对 HALCOGEN 进行了任何更改、 FEE 块数(TI_FEE 数字块)就会复位为1。 创建的块保持不变。 因此、每次 应手动更新 TI_FEE 数字块、这是不需要的。 您能建议解决此问题吗?
此致、
Ariya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
费用块是手动创建的。 只要对 HALCOGEN 进行了任何更改、 FEE 块数(TI_FEE 数字块)就会复位为1。 创建的块保持不变。 因此、每次 应手动更新 TI_FEE 数字块、这是不需要的。 您能建议解决此问题吗?
此致、
Ariya
您好、 Ariya、
在 HALCoGen GUI 中、只能配置16个块。 如果您的项目需要更多块、则需要手动编辑 ti_fee_cfg.h 和 ti_fee_cfg.c 文件。 在 ti_fee_cfg.c 文件中、在下添加块
/*用户代码开始*/
和
/*用户代码结束*/
FEE 的内部配置[],这样它们不会被 HALCoGen 覆盖。
每次 HAL 生成文件时、ti_fee_cfg.h 中定义的 TI_FEE 数字块都会被覆盖、每次都应手动修复。