This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:无法在 Mac 上安装 ti RTOS

Guru**** 2929890 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023735/tm4c129encpdt-not-able-to-install-ti-rtos-on-mac

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

大家好、

我正在尝试在 Mac 中安装 ti rtos oin、但没有发生任何情况。 我已经下载了该文件并解压缩了该文件、但仍允许安装该文件。 但是、当我单击该文件时、不会发生任何情况。  

帮助我解决此问题。

还有一个问题、以前、我在 Windows 上进行开发。 现在、我正在尝试使用 CCS 和 TI RTOS 2.16.01.14在 Mac 上转换 tm4c129encpdt。 好主意吗? 可以用吗? 我将使用 SEGGER jlink 进行调试。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    您从 TI.com 下载了什么软件包? 是从 TI-RTOS 下载主文件夹还是从 TI-REX 下载?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我从这里下载了 Mac OS Beta

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

    由于我使用的是 Tiva C、因此我下载了相同的2.16.1.14版软件包

    此致

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhilesh、

    我唯一能想到的就是尝试以下方法:

    1. 重新下载软件包、然后重试以查看下载中是否有错误
    2. 尝试从 TI Resource Explorer 中安装 TI-RTOS for Tiva-C。  https://dev.ti.com/

    如果这些步骤不起作用、请报告。

    此致、

    Ralph Jacobi