This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-HT:存储温度范围

Guru**** 2537380 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038807/sm320f2812-ht-storage-temperature-range

器件型号:SM320F2812-HT
主题中讨论的其他器件:SM320F28335-HT

尊敬的 e2e 支持:

您能否共享我们的-HT 版本(数据表中未提及)的存储温度范围?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我们在 https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SM320F2812HFGS150上列出了150C (1000小时)和170C (420小时)的存储测量值  

    工业型号将-55C 至160C 列为该器件的存储温度。  但是、由于该器件的额定工作温度为220C、因此可以将其存储到该温度以下(温度规格相同)、这是合理的。

    虽然器件在存储期间未通电、 此 DS 和工业变体中均有迹象表明、在频谱的上限存储将缩短器件的预期运行寿命、与连续运行将缩短器件的生命周期(通电小时数)相同。  我们可以对存储温度采用相同的降额公式、但我认为这会令人悲观。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    SM320F28335-HT (数据表中无存储信息)与 SM320F28335-EP 版本是否相同?

    意味着335-HT 可以存储在-65°C?

    事实上、我们正在努力寻找一个可存储在-65°C 并在-55°C 至200°C 温度下使用的芯片

    如果你有任何其他建议...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在这里征求质量团队的意见。  请将帖子更新到今天结束。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在尝试在 TI 内部找到有关此问题的答案。  将提供另一个更新 tomm。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    你有什么反馈吗?

    如需了解相关信息、客户可接受140°Cmax 环境温度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与质量团队一起回顾一下、看看他们在这一个团队中所处的位置。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止我还没有得到回复、今天我又向团队打了一个平。  我将在下周二离开办公室、如果我们看不到他们的直接回应、这将是我下次可以提供更新的时候。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我们这边的延误,有不少人要走过去才得出结论。  我们可以根据我们拥有的封装数据在此器件上支持-65C 存储。  55C 可能是此处 MIL 等级规格的副产品、但我们允许在采用相同技术的工业级器件上使用-65C 存储。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    好消息。 非常感谢。

    对于 SM320F28335-HT 版本、我们可以考虑同样的情况吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以在两个版本上支持此存储范围。

    最棒的

    Matthew