This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:关于 ESM1.40的验证

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037061/tms570lc4357-ep-regarding-verification-of-esm1-40

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好!

这是有关通知"ESM1.40"的问题。(ESM1.40:ESM Group1 Channel40)
我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。
根据 SPNU563A 第38.3.2.4节中的说明、我们尝试使用以下测试代码强制 ESM 1.40。
但测试结果不符合预期。 MCU 未通知错误。

/* ESM 1.40:EFCBOUND = 0x0013C000 */
efcREG->bound =(1U << 20)|(0xFU << 14);

我们应该修改测试代码吗? 请提供建议。

谢谢、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    很抱歉我的终点延误了、但我现在将此事发送给能够为您提供帮助的合适工程师。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    EFC 单位错误不会将 ESM 置1:40。  EFC 单位错误会将 EFCPINS 寄存器的位12置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ-San、您好!

    感谢你的答复。

    您说得对、我可以在我的代码运行时检查 EFCPINS 寄存器的位12是否被设置。
    但是、如 SPNU563A 的第38.4.1节所述、EFC 单位错误被设定为 ESM 1:40。

    此文档是否被误写?

    谢谢、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    EPC 自检未设置 ESM 1.40。 ESM 1.40应该由3类错误设定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ-San、您好!

    感谢您的信息。

    我们有关于3类误差的问题。

    要验证 ESM 1.40的通知、您能告诉我强制生成"3类错误"的技术吗?

    谢谢、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、

    3类错误表示读取电子保险丝时出现单个位故障。 我们无法通过故障注入或自检生成3类错误(ESM 1.40错误)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ-San、您好!

    感谢您的支持。

    此致、

    好的