This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:BIOS 崩溃时的 TI-RTOS 问题

Guru**** 2838010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039287/tm4c1294kcpdt-ti-rtos-issue-with-bios-crash

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

尊敬的 TI:

我在实现带有中断的计时器时遇到问题,当我分配计时器 ISR 时,我的代码崩溃,即 BIOS()函数崩溃。 请帮助我解决问题。

我已附加项目。  

TI RTOS:- Tiva 2.16.1.14

编译器:-GNU v7.2.1 (linaro)

此致

霍迪达斯
e2e.ti.com/.../SUBMODULE_5F00_V2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SYS/BIOS 时 、应使用 SYS/BIOS Hwi 模块来插入中断、而不是使用 TivaWare IntRegister 函数。 请参阅 [常见问题解答]使用 TI-RTOS 时、能否使用 IntRegister 更新矢量表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的切斯特:

    我无法理解这项决议,可能需要我方面的更多努力,同时,如果你已经为这一问题采取了进一步的分步解决办法,请与大家分享,以便我们能够在项目中取得进展。

    此致

    霍迪达斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在代码中自行插入中断矢量。 这样做会破坏由 BIOS 管理的矢量表。 这就是切斯特发布后提到的解释。 您需要让 BIOS 处理所有 HWI。  

    //
    //设置计时器超时的中断。
    //
    TimerIntRegister (TIMER0_BASE、TIMER_A、Timer0IntHandler);
    IntRegister (INT_TIMER0A、Timer0IntHandler);
    IntEnable (INT_TIMER0A);
    TimerIntEnable (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);
    IntMasterEnable();

    下面是 TM4C123设置计时器的示例  2. BIOS 使用 Timer_create ()来注册定时器矢量 ledToggle。 不能使用 intRegister()。 请再次阅读 Chester 的参考帖子。 我认为这说明了一切。

    Timer_create (2、(Timer_FuncPtr) ledToggle、&Timer2、NULL);

    //----------------------------------------
    // BIOS header files
    //----------------------------------------
    #include <xdc/std.h>  						//mandatory - have to include first, for BIOS types
    #include <ti/sysbios/BIOS.h> 				//mandatory - if you call APIs like BIOS_start()
    #include <xdc/runtime/Log.h>				//needed for any Log_info() call
    #include <xdc/cfg/global.h> 				//header file for statically defined objects/handles
    #include <xdc/runtime/System.h>
    #include <xdc/runtime/Error.h>
    #include <ti/sysbios/hal/Hwi.h>
    #include <ti/sysbios/hal/Timer.h>
    
    //------------------------------------------
    // TivaWare Header Files
    //------------------------------------------
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/timer.h"
    
    
    //----------------------------------------
    // Prototypes
    //----------------------------------------
    void hardware_init(void);
    void ledToggle(void);
    
    
    //---------------------------------------
    // Globals
    //---------------------------------------
    volatile int16_t i16ToggleCount = 0;
    
    
    //---------------------------------------------------------------------------
    // main()
    //---------------------------------------------------------------------------
    void main(void)
    {
    
        Timer_Params Timer2;
        Timer_Handle myTimer;
    
       hardware_init();							// init hardware via Xware
    
       Timer_Params_init(&Timer2);
       Timer2.arg=0;
       Timer2.period=100000;
       Timer2.periodType=Timer_PeriodType_MICROSECS;
       myTimer=Timer_create(2,(Timer_FuncPtr)ledToggle,&Timer2,NULL);
       Timer_start(myTimer);
    
       BIOS_start();
    
    }
    
    
    //---------------------------------------------------------------------------
    // hardware_init()
    //
    // inits GPIO pins for toggling the LED
    //---------------------------------------------------------------------------
    void hardware_init(void)
    {
    //	uint32_t ui32Period;
    
    	//Set CPU Clock to 40MHz. 400MHz PLL/2 = 200 DIV 5 = 40MHz
    	SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    
    	// ADD Tiva-C GPIO setup - enables port, sets pins 1-3 (RGB) pins for output
    	SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    	GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    
    	// Turn on the LED
    	GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 4);
    
    	// Timer 2 setup code
    //	SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);			// enable Timer 2 periph clks
    //	TimerConfigure(TIMER2_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);		// cfg Timer 2 mode - periodic
    
    //	ui32Period = (SysCtlClockGet() /2);						// period = CPU clk div 2 (500ms)
    //	TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, ui32Period);			// set Timer 2 period
    
    //	TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);		// enables Timer 2 to interrupt CPU
    
    //	TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A);						// enable Timer 2
    
    }
    
    
    //---------------------------------------------------------------------------
    // ledToggle()
    //
    // toggles LED on Tiva-C LaunchPad
    //---------------------------------------------------------------------------
    void ledToggle(void)
    {
        TimerIntClear(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);			// must clear timer flag FROM timer
    
    	// LED values - 2=RED, 4=BLUE, 8=GREEN
    	if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
    	{
    		GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
    	}
    	else
    	{
    		GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
    	}
    
    	i16ToggleCount += 1;									// keep track of #toggles
    
    	Log_info1("LED TOGGLED [%u] TIMES",i16ToggleCount);		// send toggle count to UIA
    
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的支持、我们将很快对其进行测试并进行相应更新。

    此致

    霍迪达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您提供的解决方案工作正常。

    感谢您的大力支持。

    此致  

    霍迪达斯