Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
大家好、我使用的是 TMS570LS0432。 我从 HALCoGen 生成了代码、名为 Example_canCommunication.c
我在 HALCoGen 上执行了相同的步骤;但是、当我调试微控制器时、它无法正常工作。 描述了硬件连接。
此外、CAN 总线屏蔽 V2.0已用于收发消息。
Rx-Rx、TX-TX、5V 和 GRN 已连接。
在 CAN-H 和 CAN-L 的帮助下、可以将 pcan 连接到计算机。
我没有使用 DB9端口。
此外、我无法从终端看到消息、Hercules 教程:CAN 通信视频也不能帮助我。
我不知道我在哪里做错了。 请您帮助。