This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033254/am2434-am2434

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:DP83826EDP83869

大家好、我们正在使用基于 Sitara AM243X 的 CPU 设计基于模块化机架的系统我们正在计划使用连接图像中定义的从主设备到从设备的双以太网背板接口、请建议我们必须使用收发器和节点限制、MII 等接口类型、 用于功能安全实现的 RMII 等。

谢谢

Mohamed Suhail。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    根据速度要求、我建议使用以下器件。

    DP83826E:100Base-TX/10Base-Te、RMII 和 MII 接口

    DP83867和 DP83869:适用于1000Base-T/100Base-TX/10Base-Te。 MAC I/f:RGMII、SGMII

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议。

    这个答复没有解决我的全部问题。

    建议在使用以太网的背板通信中使用"N"个节点时,我们可能会遇到什么挑战(例如:以太网 IP 限制)? 我们必须使用哪些解决方案、例如接口类型等

    请将我的查询作为优先级。  

    此致;

    Mohamed Suhail。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed Suhail、

    感谢您的查询。 所提供的要求是通用的。  您是否有可共享的架构方框图或要求?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed Suhail、

    检查您是否有机会响应上述查询?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    关于我之前的帖子(查询)、请找到以下要求、

    1) 1)天气 AM2434可用于无基于 RTOS 模式的以太网通信。

    2) 2)如果是这样、在 AM2434的 ALV 封装中、我们是否应该使用 R50_0、1和 R51_0、1 我们是否可以为我的应用使用2+2 = 4工业以太网接口、这两个接口应该相互独立

    常规查询 :

    1) 1)我们是 AM2434 SDK 的新用户,TI 是否可以安排任何课程来探索 AM2434 SDK。

    谢谢;

    Mohamed Suhail。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed Suhail。

    感谢您的查询。 我会将您转至相应的论坛以获取所需的答案。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497496" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033254/am2434-am2434/3860671 #3860671"]

    1) 1)天气 AM2434可用于无基于 RTOS 模式的以太网通信。

    [/报价]

    是的、AM243x 上使用的 MCU+ SDK 中的 Enet LLD 不支持 RTOS 模式。 目前、具有 LwIP 的 SDK 中的示例使用 RTOS、但您可以对其进行修改以支持无 RTOS。

    [引用 userid="497496" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033254/am2434-am2434/3860671 #3860671"]

    2) 2)如果是这样、在 AM2434的 ALV 封装中、我们是否应该使用 R50_0、1和 R51_0、1 我们是否可以为我的应用使用2+2 = 4工业以太网接口、这两个接口应该相互独立

    [/报价]

    我们不支持使用来自多个内核的以太网外设。 您只需使用一个内核即可控制 工业以太网接口。

    [引用 userid="497496" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033254/am2434-am2434/3860671 #3860671"]

    1) 1)我们是 AM2434 SDK 的新用户,TI 是否可以安排任何课程来探索 AM2434 SDK。

    [/报价]

    您能浏览一下 AM243x MCU Academy 吗? 它的目的与指导您完成 SDK 入门中的小而简单的步骤非常相同。

    适用于 AM243x 的 Sitara MCU+ Academy (TI.com)

    此外、SDK 文档也非常全面。  

    用户指南(TI.com)

    此致、

    Prasad