This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137微控制器的引脚 AD1IN[4](U18)的 ADC 输入电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039880/tms570ls3137-adc-input-currrent-for-pin-ad1in-4-u18-for-tms570ls3137-microcontroller

器件型号:TMS570LS3137

我们在设计中使用的是 TMS570LS3137微控制器。 我们需要了解 图7-1。 MibADC 输入等效电路 

我们需要计算输入 ADC 电流。 我们的模拟输入电压将提供给引脚 AD1IN[4](U18)。

在计算 AD1IN[4](U18)引脚输入电流时、我们需要仅考虑状态偏置电流(IAOSB1)、还是还要增加其他通道的泄漏电流? 在图中、状态偏置电流显示为其他通道泄漏电流的增加。 请说明这一点。

什么是 Rsamp 和 Csamp 的其它卷? 根据我在 Csamp 之后的理解、应该有 OPAM、因此它应该具有高阻抗。 因此、Csamp 能够达到的最大电压等于 Cmux。 请帮助我们更好地理解这一点。

本例中的采样频率为1KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    如果两个 ADC 转换器同时转换共享通道、则导通状态泄漏电流等于 IAOSB1 + IAOSB2。

    我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ADINx 引脚和采样电容器(Csamp)之间的路径中有两个 CMOS 开关。 第一个是选择要转换的通道的 n 对1多路复用器。 第二个是由 ADC 的逐次逼近状态机控制的采样保持栅极。  Rsamp 是内部充电电阻、而 Csamp 是采样保持电容。

    ADC 转换开始后、采样保持开关立即闭合、通过内部 ADC 电阻(Rsamp 和 Rmux)将采样保持电容器连接到模拟输入。 这会导致充电电流流入模拟输入、电容器开始充电。 开关保持闭合的时间由 fADC 决定。 它称为采样时间。  

    最大电流(充电开始时)由源极电压和信号源阻抗加上 ADC 内部阻抗(500欧姆)决定(使用欧姆定律)。  随着采样继续进行、电容器的电压接近信号电压、从而使电流小得多。 当采样停止且采集开始时、该电压差应小于一个 LSB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中导通状态偏置电流的变化是多少? 在多路复用器中、一次仅选择一个通道。

    所选通道的导通状态偏置电流是否也会向其他通道提供泄漏电流? 还是仅向多路复用器提供电流?

    请帮助我们了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 n`t、对于此查询、是否有长时间的回复、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。  我的理解是、导通状态偏置电流是 Csamp 充电后的泄漏电流。 是的、它为所有其他通道提供泄漏电流。