This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:添加外部闪存

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039738/tm4c1294ncpdt-add-external-flash

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我希望使用 tm4c1294ncpdt 为我的定制板添加外部闪存。 我对此有几个问题。

1、外部闪存的最佳选择是什么? TI 是否推荐了某些产品?

2.是否可以从外部存储器运行代码、还是只能用于数据存储、代码只需在内部闪存上运行?

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

      您可以通过 SPI 接口连接外部串行闪存。 您还可以使用 EPI 模块与 SDRAM、SRAM 和闪存等外部存储器连接、并从外部存储器运行代码。  另请参阅此 TI 参考设计、该设计将提供一些指导。  https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=tm4c129

    片外设备接口(EPI)
    外部外设接口是一个用于外部外设或存储器的高速并行总线。
    它具有多种操作模式、可与多种类型的外部器件无缝连接。 。
    外部外设接口与标准微处理器地址/数据总线相似、不同之处在于
    它通常只能连接到一种类型的外部器件。 增强的功能包括
    μ μDMA 支持、时钟控制和外部 FIFO 缓冲器支持。
    EPI 模块具有以下特性:
    用于外部外设和存储器的■8/16/32位专用并行总线
    ■μ 存储器接口支持连续的存储器访问、而不受数据总线宽度的影响
    使能直接从 SDRAM、SRAM 和 Flash 存储器执行代码
    μ■阻塞式读操作和非阻塞式读操作
    μ■通过使用内部写 FIFO 将处理器与时序细节分开
    使用微型直接存储器访问控制器(μ μDMA)实现 μ■高效传输
    –用于读取和写入的独立通道
    –通过内部非阻塞式读操作的可编程电平发出的读通道请求
    FIFO (NBRFIFO)
    –内部写 FIFO (WFIFO)上的写通道请求为空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我知道、我们可能没有多少 I/O 可用于 EPI。 我们是否可以使用具有 SPI 接口的外部闪存并通过该接口运行代码? 或者使用 SPI、我们只能用作额外的存储器?

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

     您可以使用 SPI 闪存进行存储。 您可以考虑将存储在 SPI 闪存中的代码复制到片上 RAM 并从 RAM 运行代码。 但这也可能不是最佳选择。 只有256KB RAM。 当 RAM 中的代码用完时、您需要再次从 SPI 闪存重新加载。 如果您真的想从外部存储器运行代码、则应使用 EPI 接口。