This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:针对冷启动的 FlexRay 示例

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037915/tms570lc4357-flexray-example-for-coldstart

器件型号:TMS570LC4357

您好!

感谢您分享 FlexRay 6837.TMS570LS3137_FlexRay_Example.zip 的示例项目

我正在尝试让 FlexRay 处理连接到矢量 VN7640的 Hercules。

但是、我有以下问题、因为我无法使此设置正常工作。

1.在仅具有 TI Hercules 节点(包含 FR_AllowColdStart (Fray_PST)函数)和 Vector VN7640器件的点对点拓扑中是否可以冷启动?

Vector 确实提到了"即使在通信控制器自身与总线同步之前、启动+异步监控也允许检测 FlexRay 帧和符号。"

2.代码卡在等待 CYC 中断标志处。 可能的原因是什么?

    // wait for cycle start interrupt flag
    Fray_PST->SIR_UN.SIR_UL = 0xFFFFFFFF;               // clear all status int. flags
    while ((Fray_PST->SIR_UN.SIR_UL & 0x4) == 0x0);     // wait for CYCS interrupt flag
    Fray_PST->SIR_UN.SIR_UL = 0xFFFFFFFF;               // clear all status int. flags
    

3. FR_AllowColdStart (Fray_PST);函数调用是否足以使节点成为冷启动节点?

SYNC_DATA[31][2]值来自哪里? 这些只是群集中所有同步节点需要传输的一些随机值吗?

5. TRANS_DATA[31][6]是否只是要传输的样本数据,需要替换为用户数据?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在由两个节点组成的群集中,两个节点都必须是冷启动节点。 启动群集至少需要两个无故障冷启动节点。   

     SYNC_DATA[31][2]和 TRANS_DATA[31][6]是随机值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是否也需要从向量发送 SYNC_DATA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅允许同步节点发送同步帧。  对于传输同步帧的同步节点、必须将 SUCC1.TXSY 设置为1。