This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MCU 寄存器信息

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038595/tms570ls3137-mcu-register-information

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: SEGGER

您好!

我需要一些有关 TMS570LS3137 MCU 的寄存器信息。 我搜索了数据表中的寄存器信息。 但我没有找到任何信息。

查看以下我需要的内容;

中断控制状态寄存器:?

2- SysTick 挂起位:?

3- SysTick 重载值寄存器:?

4- SysTick 当前值寄存器:?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    您在哪里获得了这些名称? 有些外设有中断状态寄存器、但我不记得有任何中断状态寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    要使用 Segger Pro 器件上的 Trace 功能、需要提供相应的值。 我想通过 Segger SystemView V3.30软件进行实时分析。 我找不到 ARM Cortex-R4F MCU 系列的任何配置文件。 这就是我尝试使用为 ARM Cortex-M0系列准备的配置来确保兼容性的原因。

    寄存器标识地址:\\SEGGER SystemView\src\Samples\embOS\Config\Cortex-M0\SEGGER_SysView_Config_embOS_CM0

    相关代码:

    #define SCB_ICSR  (*(volatile U32*) (0xE000ED04uL))  // Interrupt Control State Register
    #define SCB_ICSR_PENDSTSET_MASK     (1UL << 26)      // SysTick pending bit
    #define SYST_RVR  (*(volatile U32*) (0xE000E014uL))  // SysTick Reload Value Register
    #define SYST_CVR  (*(volatile U32*) (0xE000E018uL))  // SysTick Current Value Register

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494901" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038595/tms570ls3137-mcu-register-information/3841132 #3841132"]这就是我尝试使用为 ARM Cortex-M0系列准备的配置来确保兼容性的原因。

      《SEGGER SystemView 用户指南》第4.6.4.1节 Cortex-A/R 事件时间戳 包含:

    [引用] Cortex-A 和 Cortex-R 周期计数器仅作为性能监视器扩展的一部分实现、可能无法始终访问。 Cortex-A 和 Cortex-R 也没有通用系统定时器源、如 Cortex-M SysTick。[/quot]

    也就是说、任何对 SysTick 的引用都与 基于 TMS570LS3137 Cortex-R 的器件无关。

    我没有 SystemView 的许可证、因此没有尝试为 Cortex-R 器件配置它。

    SystemView 用户指南中关于配置以在 Cortex-R 器件上使用的信息是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    我正在关闭该主题、由于长时间没有活动、如果您有任何其他问题、您可以重新打开该主题。