This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224 SPI 查询

Guru**** 2758445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035962/tms570ls1224-spi-queries

器件型号:TMS570LS1224

 TMS570LS1224中有多少个 SPI 端口。  


在我们的设计中、我们必须通过 SPI 连接以下六个器件

- x1 EEPROM
- x2 ISO SPI (LTC6820)
- x2用于连接基于 SPI 的外部器件
-x1 SD 卡  

1.请建议如何连接上述五台设备
2. SD 卡的最大大小以及通过 SPI 连接的 SD 卡级别。 我们正在考虑10级、64GB SD 卡、它能正常工作吗?
  MibSPI 是什么以及它与标准 SPI 有何不同。 我们能否通过  MibSPI 连接基于 SPI 的器件、它是否能够正常工作?

谢谢!

此致  
Swadesh