This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:我是否可以为 ADC2组1将字长设置为1?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039243/tms570ls1224-can-i-set-a-word-length-of-1-for-adc2-group1

器件型号:TMS570LS1224

我在 ADC2组1中仅使用一个通道来提供采样电流。 我可以在 ADC2存储器配置中将字长设置为1吗? 我只能在 BNDB 值中设置整数值吗? 我仅获得最小2字的长度。 是否有任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    ADC 将转换结果存储在 ADC 结果 RAM 中的3个单独的存储区中。 每个存储器区域都是一个缓冲区堆栈、每个缓冲区能够保存一个转换结果。  

    为每个组分配的缓冲器数量是可编程的。 每个区域的最小缓冲区为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    如果我仅使用一个通道、而我使用最小缓冲区=2、那么读取 ADC 值时有任何延迟的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    您可以直接从 ADC RAM 读取转换结果。

    ADC2结果存储器为 :0xFF3A0000

    如果 ADC2事件组有8个缓冲区,而组1有2个缓冲区,则可以读取0xFF3A000+(8-1)*4+1*4=0xFF3A020处的组1缓冲区1