This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:编程指南

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1032699/rm46l852-programming-guide

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好

希望 将 RM46L852CZWTT 的编程算法添加到第三部分编程器中、那么是否有可用的编程指南或应用手册?

 

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    RM46Lx 是基于 ARM Cortex-R4F 的微控制器。 下面是 ARM 网站上的编程人员指南:

    https://developer.arm.com/documentation/den0042/a/

    TI 提供了一个代码生成工具、允许用户为 Hercules 微控制器生成硬件抽象层器件驱动程序。 HALCoGen 提供的图形用户界面允许用户配置外设、中断、时钟和其他 Hercules 微控制器参数。 配置 Hercules 器件后、用户可以生成外设初始化和驱动程序代码、这些代码可以导入 CCS、IAR Workbench 等

    https://www.ti.com/tool/HALCOGEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是否有对  RM46L852CZWTT 集成内存进行编程的指南?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

    是的、F021闪存 API 可用于擦除/编程闪存。 用户指南位于闪存库的安装文件夹中:

    这是下载闪存 API 的链接:

    https://www.ti.com/tool/HERCULES-F021FLASHAPI

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="291660" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1032699/rm46l852-programming-guide "]正在寻找将  RM46L852CZWTT 的编程算法添加到第三部分编程器[/quot]

    基于 Hercules 的微控制器的 JTAG 编程器概述 是否有帮助?

    摘要的开头是:

    [引用]本应用报告介绍了第三方开发人员为 Hercules 系列微控制器创建基于 JTAG 的闪存编程器所需的步骤。