This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:XDS560系统跟踪产品 IAR 嵌入式工作平台 IDE 兼容性

Guru**** 2597775 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1040613/tms570ls3137-xds560-system-trace-product-iar-embedded-workbench-ide-compatibility

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我们正在 IAR Embedded Workbench for ARM IDE 平台上使用 FreeRTOS 开发项目。 我们之前使用的 Segger J-Trace Pro Cortex-A/R/M 产品不支持 Arm Cortex-R4F、因此我们正在寻找合适的实时分析器。 我们在 TI 认定为兼容的产品: TMDSEMU560V2STM-U
如果您能回答有关该产品的以下问题、我将非常高兴。

1.我能否使用跟踪功能(尤其是时间线)观察 ARM Cortex-R4F 系列的 FreeRTOS 任务?
2.是否支持 IAR Embedded Workbench IDE?
3.我找不到产品的跟踪用法示例。 是否有示例 FreeRTOS 应用程序?
4.是否应进行软件干预以激活跟踪功能? 如果是、是否有任何相关的软件示例?

此致、

Eyup sayin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    我认为 TMDSEMU560V2STM-U 不支持在 TMS570器件上进行跟踪。

     XDS560v2 PRO TRACE 支持 ETM TRACE、TMS570LS3137支持 ETM 模块。

    www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    您是正确的 QJ。 我找不到任何支持 ETM 的文章。
    谢谢。

    此致、

    Eyup sayin