This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:FLEP、FLEE、FLOFFS、FLHV 之间的区别是什么

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035207/hercules-f021flashapi-whats-the-difference-between-flep-flee-fles-flhv

器件型号:Hercules F021FLASHAPI

我有0714 SoC、F021 lib 针对 EERPOM 仿真的 Bank7返回 FERPOM。 和预期的一样

在我的1227 SoC 上、它返回同一组7的 FLEP、我认为这应该仅适用于组0主闪存。  我看到两个器件的 Block7中的扇区大小不同,但是。

还有什么不同之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、144位或288位宽的闪存组是 FLEP 组、而宽度为72位的闪存组是 FLEP 组。

    这是 LC43x 器件的返回值(组0、组1为288位宽、7为72位宽)

    组0:FLEP

    组1:FLEP

    Bank7:逃离

    这适用于 LS1227器件:(组0为144位宽、组7也为144位宽)

    组0:FLEP

    组7:FLEP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不能完全解决问题。

    是那些"自由人"、"逃离"等等。 仅适用于不同组位宽度的代码标签?

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035207/hercules-f021flashapi-whats-the-difference-between-flep-flee-fles-flhv/3827775 #3827775"]通常情况下、宽度为144位或288位的闪存组是 FLEP 组、宽度为72位的闪存组是 FLEP 组。

    所以,通常情况下, 但通常情况下,该标签使用的是任意的,然后是...? 是不是有意的?

    FLEP 与 FLEE 之间有什么不同的地方…… 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从用户的角度来看、我看不到 FLEP EEPROM 和 FLEE EEPROM 之间的区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如您所说的闪存技术完全一样、区别在于访问时间、总线访问的周期可能比内部/主闪存多很多。