This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:执行分析解释

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039818/tm4c1294ncpdt-execution-analysis-interpretation

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好,

我有一个用于多个任务的执行分析图。  

我想知道 BIOS 调度程序是如何工作的,原因是什么  

 任务计划更改。 我们能否获得更多有关 BIOS 调度程序的详细信息?

-我在附件中还标记了一个红色的圆圈,我知道任务在这里被占先

 因为涉及优先级。 只需确保我的理解是正确的。

要求在  上面提到的两点上再多放点光。

此致、

Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、正确的是、在调度下一个任务运行时、BIOS 基于优先级。 较低优先级的任务将被较高优先级的任务取代。  

    请参阅有关抢占和调度的 SYS BIOS 内核用户指南的第3.2.5节。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruex3

    有关 UIA 执行图的说明、请转至系统分析器用户指南的第3.3节。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruh43

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的快速回答、这非常有帮助。

    在附加的图像中,我用红色、绿色标记了一些任务

    和黄色、使用蓝色圆圈中的符号 T1、T2和 T3

    任务的优先级为 T2 > T3 > T1。

    如图所示、T2未完成、任务 T3由 BIOS 调度程序调度。 T3也是如此  

    未完成且已计划 T1。

    这种行为的可能原因是什么、任务调度的原因是什么。

    此致、

    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为每个任务设置了什么优先级;T1、T2和 T3? 请注意、分配给任务的优先级编号越高、任务的优先级就越高。 例如、优先级15将高于优先级7。 优先级0是最低的。  

    对于 Swi 和任务、较高的数字等于较高的优先级。 也就是说、0是内的最低优先级
    Swi 集和任务集内的 Swi。
    后台空闲循环是具有所有最低优先级的线程。 当 CPU 处于时、它在循环中运行
    运行另一个线程时不忙。 当任务被启用时、空闲循环被执行为唯一的任务
    以优先级0运行。 当任务被禁用时、空闲循环在应用程序的"main()"之后进入
    函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的即时响应。

    在任务 T1、T2、T3中、任务 T2在3个任务中具有最高优先级。  

    任务 T3的优先级大于 T1。 (T2 > T3 > T1优先级)

    我想知道为什么在任务2之前安排任务 T3  

    完成了工作。  

    同样、为什么在任务 T3完成其工作之前调度任务 T1。  

    附加图像以供参考。

    此致、

    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我无法回答您的所有问题、因为我不是 RTOS 内核如何调度任务和处理上下文切换的开发人员和专家。 用户指南中介绍了在哪些情况下可以取消更高优先级的任务。 看看它们是否适用于您。 尤其是项目符号4和3。