This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:是否有任何基于 TiVaware 的 WCID 实现示例?

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1040292/tm4c1294ncpdt-is-there-any-wcid-implementation-example-based-on-tivaware

器件型号:TM4C1294NCPDT

是否有任何基于 TiVAware 的 WCID 实现示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请您说明 WCID 代表什么? 由于我从未听说过 WCID、我 无法回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    github.com/.../WCID-Devices

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供信息。 在这种情况 下、TivaWare 中没有任何即插即用(非 HID 和海量存储) WCID USB 实现示例。 下面是我们提供的所有 USB 示例。