This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:Uniflash 上出现错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038718/rm44l920-error-on-uniflash

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、我是 RS Automation 的 Hoseong Yun。



使用 Uniflash 时遇到问题。

我们的板使用两个 RM44L920芯片(菊花链)。

它还使用 XDS560v2 STM 调试器。

下面是错误消息。 

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-182'(0xffffff4a)。

标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_neear"。

 

说明如下:

控制器检测到一个与自身接近的电缆断开。

用户必须将电缆/仓体连接到控制器。

 

[结束:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

问题是什么? 请给我一些建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="497300" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038718/rm44l920-error-on-uniflash "]

    值为'-182'(0xffffff4a)。

    标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_neear"。

     

    [/报价]

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break

    具体请参阅:

    从技术上讲、电缆插入时、接地的引脚会检测到电缆断开。 如果引脚位于插入目标板   的连接器上、则通常称为电缆断开远或有时只是电缆断开。  如果引脚位于插入调试探针(例如 XDS560v2的电缆仓) 的连接器上、则称为附近的电缆断开。

    检查从 Pod 连接到电路板的带状电缆的完整性。 检查与上述引脚的连接。 如果您有备用电缆(可能来自损坏的 Pod)、您可能需要将现有电缆与备用电缆交换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的申请。

    但我认为电缆没有问题。

    这是因为当我使用 CCS 工程时、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    xds560v2不在 RM44Lx 的 uniflash 调试器列表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该将什么调试器用于 RM44Lx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 仅支持 TMS570和 RM4x 器件的 xds100v2、xds110、xds2xx 仿真器。

    TI CCS 可以支持更多仿真器。 请检查 CCS 目标配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。