This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMIF 的模块 ID

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034565/tms570ls3137-module-id-of-emif

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

哪种数据手册可以找到 EMIF 的模块 ID?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个修订版本号。 EMIF Rev03用于 TMS570器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    我发现演示板有8M SDRAM、我可以 通过 EMIF 访问 SDRAM、您是否有示例代码?

    在 HDK 用户指南中、J13 用于启用和禁用板载 SDRAM、如何启用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、J13打开、SDRAM 处于启用状态。 HalCOGen 包含一个 SDRAM 示例: