This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:TMS570LC4357-EP 连接至4Gb 闪存

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039977/tms570lc4357-ep-tms570lc4357-ep-connect-to-4gb-flash-memory

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

是否可以将 TMS570LC4357-EP 微控制器连接到4Gb 的外部闪存。 如果可能、如何完成?  

提前感谢、

恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的。 您可以连接到外部存储器。 如果您已经安装了 HalcogGen、那么您可以在 C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.01\examples\TMS570LC43x\example_EMIF_SDRAM.c 中找到示例  

     在 Halcogen 中,转至帮助->帮助主题->示例->示例_EMIF_SDRAM.c 以进行说明。