This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:数字麦克风输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039376/msp432e401y-digital-mic-input

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

 

MSP432E401Y 是否具有 PDM 功能?

如何操作?

您有一个示例吗?

客户希望连接数字混合输入。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、有关 MSP432E 的所有信息均位于 SDK 中。 我们没有任何新的内部资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的回复。

    根据您的回答,我不确定以下内容。 请给我一个答案。

    MSP432E401Y 是否具有 PDM 功能?

    客户能否实施数字混合输入应用?

     

    您是否意味着客户可以实施数字混合输入应用、但没有示例代码?

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有硬件 PDM。

    如果客户想了解它、我认为他们可以使用计时器+ I/O 中断。 但我不确定速度是否能满足他们的要求。

    是的、我们没有示例代码。