This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ESM 组1、CHAN 15 (1.15)报告的 VIM RAM 奇偶校验错误与通过 FBPARERR 寄存器安装的 ISR 之间的任何相关性

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039792/tms570ls1224-any-correlations-between-vim-ram-parity-errors-reported-by-esm-group1-chan-15-1-15-and-the-isr-installed-via-the-fbparerr-reg

器件型号:TMS570LS1224

ESM 组1、CHAN 15 (1.15)报告的 VIM RAM 奇偶校验错误与导致执行通过 FBPARERR 寄存器安装的 ISR 的错误之间是否存在相关性?

假设两者的根本原因相同、即使通过 FBPARERR reg 安装了处理程序、TMS 也是否通过 ESM 报告它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当读取作为奇偶校验错误的 VIM RAM 时、 会调用回退 FBPARERR 处理程序、 并且 VIM 奇偶校验的 ESM 错误也会发出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时澄清。

    Marcus