This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:将 MSP432P401R 应用程序迁移到 MSP432E401Y 环境

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039926/msp432e401y-migrate-msp432p401r-application-to-msp432e401y-environment

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好!

我们使用 MSP432P401R MCU 开发了嵌入式应用。 我们使用的是 TI-RTOS、Driverlib 和驱动程序 API。

由于缺少一些资源和对其他功能的需求、我们正在考虑使用 MSP432E401Y MCU。

为了测试迁移的可能性和易用性、 我在 CCS 10.4和上使用我的应用程序构建了新的 MSP432E401Y 项目

发现了大量编译错误、尤其是   MSP432P401R 和 MSP432E401Y 之间存在如此多的 DRIVERLIB API 差异。

是否有关于如何将应用程序从 MSP432P401R 迁移 到 MSP432E401Y 的指南或应用手册?

任何建议和参考文件都值得提前提出。

非常感谢、

HaeSeung   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI 驱动程序吗? 我认为它可以用于不同的 simplelink 平台。