This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:在运行时将数据写入 OTP 区域的存在和 C 源代码示例。 不是在调试构建模式下,而是在版本构建模式下。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039763/rm44l520-is-there-and-c-source-code-example-for-writing-data-into-otp-region-while-runtime-not-in-debug-build-mode-but-in-release-build-mode

器件型号:RM44L520

您好,  

在 运行时将数据写入 OTP 区域的 C 源代码示例是否存在。 不是在调试构建模式下,而是在版本构建模式下。  

谢谢、诚挚的问候  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    不可以、我在运行时没有用于对 OTP 进行编程的 C 源代码。 您可以使用 F021闪存 API 将数据写入客户 OTP。

    如果您写入客户 OTP、请确保您没有无意中写入 AJSM 位置(0xF0000000-0xF000000F)、否则您将锁定器件。