This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:用于在运行时将数据写入 OTP 区域的 C 源代码。 不是在调试构建模式下,而是在版本构建模式下。

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039761/rm48l952-c-source-code-for-writing-data-into-otp-region-while-runtime-not-in-debug-build-mode-but-in-release-build-mode

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,  

在 运行时将数据写入 OTP 区域的 C 源代码示例是否存在。 不是在调试构建模式下,而是在版本构建模式下。  

谢谢、诚挚的问候  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    不、我没有用于 OTP 编程的 C 代码。 您可以使用 CCS 或 Uniflash 将数据加载到 OTP。