This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在配置为 PWM 时改变 NHET1的占空比不工作

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039748/tms570ls1224-changing-the-duty-cycle-of-the-nhet1-while-configuring-as-pwm-not-working

器件型号:TMS570LS1224

我正在将 NHET1配置为 PWM4。 默认情况下、占空比= 50。

我想将占空比更改为80。 我编写 了一个代码、就像这样、

hetInit();     

uint32_t PWM=pwm4;
uint32_t pwmDuty=80;
hetRAMBASE_t * hetRAM=hetREG1;
pwmStop (hetRAM、PWM);
pwmSetDuty (hetRAM、PWM、pwmDuty);
pwmStart (hetRAM、PWM);

当我执行 hetInit()时,我目前只能看到50个占空比 PWM;  但我看不到80个占空比 PWM。 有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    HETRAM 是 NHET RAM 的指针、而不是寄存器表的指针。 请对 hetRAM 使用以下指令:

    hetRAMBASE_t * hetRAM =  hetRAM1