This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:字节数

Guru**** 2881370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039313/tm4c123ae6pm-number-of-bytes

器件型号:TM4C123AE6PM

您好!

我们努力尝试 通过 CAN 协议启用 PSU 主要和次要固件下载功能。  TM4C123AE6PMI7R 用作 CAN 总线微控制器、SN65HVD257DR 用作 CAN 总线收发器。 我们有几个问题:

微控制器能否支持超过8字节的写入数据? 它能否支持高达32字节?

数据包能否从8字节扩展到32字节(数据16字节+标头+校验和)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为我不清楚您的问题。 CAN 帧中的数据字段 仅在 TM4C123AE6PMI7R 兼容的 CAN 2.0版本的0-8字节之间。  请参阅下面的数据字段说明。  如果这不是您所提到的问题、请通过写入32个字节来澄清您的意思? 如果您在 CAN FD 中引用的字节超过8个、则该 MCU 不支持 CAN FD。