This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:用于 ARM Cortex-R4F 系列的 SEGGER SystemView 配置

Guru**** 2536840 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039182/tms570ls3137-segger-systemview-configuration-for-arm-cortex-r4f-family

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我们希望将 Segger SystemView 集成到软件中以进行实时分析、但我们找不到 ARM Cortex-R4F 系列的兼容配置。 他们在 Segger 论坛上报告说、他们无法提供 R4F 系列的配置文件(连接链接)、我们尝试了 Cortex-M0/M4系列的配置、但未成功。

您能帮助解决这个问题吗?

此致、

Eyup sayin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    Segger SystemView 不支持 TI ARM Cortex-Rx 平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、QJ Wang、
    我很抱歉。 我研究  了 TI 系列的 XDS560系统跟踪 USB 调试探针。 使用 XDS560时、我们是否需要对软件执行额外的集成过程? 是否有额外的仿真接口? 您会向 TMS570LS3137 MCU 系列推荐它吗?
    此致、
    Eyup sayin