This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:如何通过软件或指令进入睡眠模式和唤醒模式

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037638/tms570ls1224-how-to-enter-sleep-mode-and-wake-up-mode-through-software-or-instructions

器件型号:TMS570LS1224

大家好、TI 工程师。 我想知道如何 通过软件将芯片配置为进入睡眠模式和唤醒模式。 是否有相关的函数接口或 指令? 或者是否有相应的演示程序? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai:

    请查看我的示例:

    https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application/TMS570LS0714PZ_LPMs_Wakeup

    此示例是为 LS0714开发的、您可以将其导入 LS1224平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 工程师。我 使用您的示例来配置 TMS570LS1224、但当它进入睡眠模式时。  它显示了以下提示:

    CortexR4:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)
    CortexR4:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)

    我不知道如何唤醒它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziwen、

    当器件处于睡眠模式时、JTAG 仿真器无法连接到器件。

    器件 I SLEEP 模式可通过一个 GIO 中断、一个 CAN 消息和一个 SCI 消息被唤醒。 我的示例使用 GIO 中断来唤醒睡眠设备。