This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:QSPI 说明

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039099/rm48l952-qspi-clarification

器件型号:RM48L952
您好,
从 RM48数据表中可以看出、QSPI 不存在、我们只有正常 SPI 和多缓冲 SPI。
我们是否有任何方法可以将 QSPI 与 MibSPI 集成?
请答复。
谢谢、
Monisha OM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    SPI 和 MibSPI 为全双工。 由于使用4个引脚 进行发送和接收、QSPI 为半双工。 MibSPI 不能被用作 QSPI。