请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK 您好!
我在 Linux 计算机上使用过 CCS 中的 SimpleLink MSP432P4 SDK,但现在无法再访问它了。 在我将 CCS 升级到10.4.0版的同时,它几乎消失了,但我不确定这是否相关。 我找不到与 MSP432P4 SDK、SimpleLink Academy、示例文件和文档有关的任何内容。
但是,我可以看到,在我的计算机上,在其他 SDK 中,它仍然安装在本地,但似乎无法再将其导入 CCS。
是否有人知道可能发生了什么情况、并请帮助我将 SDK 再次还原到 CCS?
谢谢、
Patrik