主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357
我在 TI MCU 上有一个 EMIF 接口、该接口配置有一条8位外部宽度数据总线;该接口为异步 SRAM 正常模式。 但 MCU 正在连接 FPGA、我只对 EMIF 访问的解码感兴趣、即硬件视图。 问题如下:
是否可以通过单个操作将单个32位字读取或写入物理8位 EMIF 端口、以便端口上的实际操作是一个4个读取/写入序列(即、激活 NWW 和/或 NCS、字节地址 BA[1..0]从0.0.3递增或可能递减);
(字节使能信号可能也会更新、但不使用)。
SPRU971e 和 TMS570LC4357 16/32位 RISC 闪存微控制器参考手册中的所有插图仅显示一个事务。
或
这样、使用8位宽的 EMIF 接口、只能进行字节访问、32位宽的读取/写入必须作为4个单独的操作执行。 在我的案例中、这将是不幸的、因为例如、软件人员必须防止中断中断中断中断4个连续的操作。