This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何更改 FreeRTOS 版本 Halcogen 生成的内容?

Guru**** 2756435 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038533/tms570ls3137-how-can-i-change-the-freertos-version-halcogen-generates

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGERHALCOGEN

大家好、

我想使用 Segger SystemView 检查在 TMS570LS3137 MCU 上运行的 FreeRTOS 任务的运行顺序。 但是、当我想为 SystemView 程序运行进行必要的配置时、我发现 FreeRTOS 版本应该是8、9或10。 但是、在 Halcogen 生成的代码中、FreeRTOS 版本显示为7.4。 SystemView 是否需要此版本兼容性才能正常工作? 如有必要、如何更改 FreeRTOS 版本 Halcogen 生成的内容?

SystemView 程序通过跟踪引脚显示 FreeRTOS 任务的状态。 是否需要额外配置来激活跟踪功能?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FreeRTOS v9.0.0用于 HalCOGen 代码。 FreeRTOSConfig.h 为 V7.4、与新版本兼容。