请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
1) 1)是否可以进行动态引脚配置更改?
■具体而言、我想要做的就是
我想使用 UART 的 RX 引脚作为 GPIO 的输入中断引脚、并在输入中断出现时切换到 UART 进行通信。
■问题的背景
过去、有一位客户设计了 C5000来动态操作切换内部总线的寄存器。
器件内部发生毛刺脉冲、数据变乱。 那么、我想知道 MSP432是否相同。
2) MSP432P4的信息已从 Web 中消失、我无法在 E2E 中创建新线程。 MSP432P4 NRND 或 EOL 的状态是什么?
谢谢、