This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:I2C 输入逻辑电平

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038207/tms570ls3137-i2c-input-logic-levels

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

你好。

我们的客户提出以下问题、我们希望您能帮助我们:

"参阅数据表文档 SPNS162C 修订版 C (2012年4月–2015年4月修订):

 在我们的设计中、我们使用表4-28中定义的 I2C 接口。  

表5.8中的通用 I/O 电气特性指定了最大0.8V 的逻辑低输入电压(VIL)。

 但是、数据表在第7.9.1节中声称 I2C 总线符合飞利浦 I2C 总线规范 v2.1。 (文档编号:9398 393 40011)。  

 飞利浦 I2C 总线规范,表4指定 MAX 0.3*VDD 的逻辑低输入电压。 (VDD = 3.3V -> 0.99V)。

TMS570器件(修订版 C 和修订版 D)是否具有符合飞利浦 I2C 规范或仅符合通用 I/O 特性的 I2C 逻辑低输入电压、例如0.8V 或0.99V?  

背景:我们在设计中使用隔离器、其中 I2C 总线的阈值电压恰好在0.8V 至0.99V 之间的灰色区域、因此我们希望对此进行一些澄清。"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Art:

    所有输入信号的 VILmax 均为0.8V。